This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PFCEVM-026:运行 UCD3138 PFC EVM 时出现问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115156/ucd3138pfcevm-026-problem-running-ucd3138-pfc-evm

器件型号:UCD3138PFCEVM-026

您好!

我们购买了 UCD3138PFCEVM、我正在尝试对其进行测试。

我按照用户手册中提到的步骤将 PFC 评估连接到240V 交流输入

第一次尝试时、我认为只有桥式整流器工作、而不是 PFC 工作。 我得到339V 输出。

第二次尝试时、电阻 R3 (在继电器 K1上)在数秒内完全烧坏。

>>可能是什么导致了这种情况?

>>在向主板提供240V 交流输入之前、如何检查转储在控制卡(从网站下载)中的固件是否准备就绪并正在运行?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我已经在另一篇帖子上回答了这个问题、所以我将关闭这个问题。  如果您有任何疑问、请回复该帖子。  您需要对校验和进行编程。  否则、程序将不会运行、因此您将仅获得桥式整流器、并且继电器不会打开以绕过浪涌电流电阻器、您将看到您所看到的内容。  我们有3份原始信息?