This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:用于4S 配置的引脚 FMA

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ77904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114148/bq77905-pin-fma-for-4s-configuration

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ77904

你(们)好。

我对应用报告"BQ77904、BQ77905功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA"有疑问:
第7页介绍了开路模式故障。 关于 VDD 引脚 I 假定、如果在运行状态期间为 VDD 供电的串联电阻器发生中断、IC 将关闭 CHG/DSG FET 并进入安全状态。 在 BQ77905的堆叠4S 配置中、VC5电位连接到 VC4。 原理图如下所示:

如果 VDD 中断、VC4和 VC5仍连接电源电位。 在测量中断的 VDD 处的电压时、I 惊讶地测量到12.15V 的电压、此时每节电池施加4V 的电芯电压(VDD 等于 CV3 + 0.15V)。 因此、在有一条开路电源线的情况下、除了 VC4的过压保持、IC 仍在工作。 未检测到此故障状态、可能导致危险行为。 当我从 VC4上断开 VC5并使引脚(VC5)悬空时、IC 完全失去电源、因此 CHG/DSG FET 关闭。

您能否解释一下、只要连接了 VC5、为什么仍然存在电源?

从数据表的第8.3.10节和图8-10中、我假设在4S 配置的情况下、VC5必须连接到最高电芯电位。 您能否解释为什么需要这种方法、以及在不使用此引脚时是否可以让其悬空或将其短接至接地?

在4S 模式而非5S 模式下使用 IC 的 FMA 行为时、我是否还需要其他差异? 我们假设4S 和5S 的所有引脚故障都相同、但 CV4和 VC5的微小偏差除外。

此致

Bernhard Baier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    让我咨询设计团队、看看 VC5是否可以为引脚 FMA 中未突出显示的其他电路供电。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    VC5和 VDD 之间有一个正向偏置二极管、因此我认为这就是连接 VC5时 VDD 上仍有电压的原因。 我将告知系统工程师需要更新 FMA 文档。 (请参阅本文档中的图5: https://www.ti.com/lit/an/slua845/slua845.pdf)

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的快速回复。 在设计过程中、我必须错过 VC5的这一连接。
    此错误可能会导致 BQ 的不安全故障、因此是否有办法解决此问题? 我假设图5中的二极管是 VCX 引脚的过压保护。 如果我让 VC5悬空、此功能将会丢失。 由于我们具有外部 ESD 保护、因此这仍然是一个选项。 设计团队是否有任何关于让 VC5浮动的问题?

    此致、

    Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    我正在与设计团队进行检查、但从数据表的看、我认为这可能会有进入客户测试模式的风险。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    设计团队的反馈是 VC5必须连接到 VC4、并且不能悬空。

    此致、

    Matt