This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:通道审核

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115073/lm25143-sch-review

器件型号:LM25143

输入电压为16-32V、典型值为24V;
输出电压为12V、Iccmax 40A;
使用单个外部两相输出;
请访问 reviewe2e.ti.com/.../LM25143-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    还有一个问题:开关频率有多大、适合这种大电流应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请填写并发送 LM25143快速入门计算器、因为它对组件选择、环路设计、功率损耗分析等非常有用

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是有关原理图的一些注释:

    1. VCC 电容器应为2 x 2.2uF (不是0.1uF)。
    2. 添加本地 VIN 电容器(例如 10-100nF)。
    3. 无需低侧栅极电阻器。
    4. 只使用一个电感器、而不是两个并联的电感器。
    5. 考虑在 CS 和 VOUT 处添加 RC 滤波器、以降低任何电流感应噪声。
    6. RC 缓冲电阻器应连接到 GND、电容连接到 SW (更适合对电阻器进行散热)。 采用良好布局时不应需要缓冲器(请参阅 EVM)。
    7. 考虑添加更多陶瓷输出电容器以传导交流纹波电流。
    8. 如果未使用 VCCX、则将其连接至 GND。
    9. 220pF 的 COMP CAP 似乎过低-请检查快速入门计算器。
    10. 对于理想的8-10kHz 调制频率、DITH 电容应为10nF。 0.1uF 过高。
    11. 电阻电容可能更高、例如470nF。
    12. VDDA 电容也应为470nF。

    此致、

    Tim