This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:ZCD 阈值检测

Guru**** 2520410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106625/ucc28056-zcd-threshlod-detection

器件型号:UCC28056

你(们)好。

在 DCM 下、

这里的哪个电压是触发 TDCM 何时启动的阈值电压?

是 VZCBorise 还是 VinSyn?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    VInSyn  用于检测过零(发生在 DCM 阈值或 CrM 上)。

    VZCBoRise 用于确定线路输入何时高于85VAC。

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ray:

    Vinsyn 不是固定的、而是动态的、

    您是否会帮助详细说明它的工作原理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred。 请给我几天时间来回答这个问题。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    很抱歉耽误你的时间。 我没有意识到我在 下面输入了回复、但从未点击过"回复"按钮。 我刚才注意到了这一点。

    Vinsyn (α)是一个开关周期的平均漏极电压。  整流输入波形的该平均值将根据其采样位置而变化。  然而、 当 ZCD 上的电压等于 Vinsyn (α μ H)时、每个开关周期内的电感器电流为零。

    此致、

    射线