This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:使用 BQ24650 EVM 实现其 MPPT 功能:22节串联电池的 PV 阵列(Voc = 13V、VMPP = 11V 直流)

Guru**** 2770945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115386/bq24650evm-639-use-bq24650-evm-for-its-mppt-functionality-pv-array-of-22-cells-in-series-voc-13v-vmpp-11v-dc

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

各位专家:  

你好。

请帮助您进行以下查询。 非常感谢您的帮助。

"我正在尝试使用 bq24650 EVM 实现其 MPPT 功能、我有一个由22节串联电池组成的 PV 阵列(Voc = 13V、VMPP = 11V dc)。 我必须为6节 Lipo 电池充电、无法将其与太阳能电池板直接连接到 EVM 板。要使用 EVM 进行充电、它需要 VCC > SRN

我计划在 VSYS 上连接直流/直流升压转换器(Traco THN-30-2415WI、30W @ 24V、Vout 修整可达25.3V)、并使用它为我的6s Lipo 电池充电。

为了启用板载 mppt 周期并触发电池检测、我计划使用直流/直流升压 Vout 的电阻桥提供最小10V 的电压、并将其与二极管连接到 EVM 的 Vout。 请查找随附的图片以获取粗糙草图。 我计划在电池达到25.2V 时关闭直流/直流升压转换器

此电路是否似乎适用于 bq24650EVM、因此我可以将其用于 mppt 功能。"

谢谢你。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    有趣的概念  我担心 BQ24650将是反馈环路不稳定(由于内部反馈调节另一个电压)、或者它将最大程度地输出升压转换器输入端的恒压环路、假设电池已充电或过压并关闭其转换器。  此外、该设计没有恒流控制、因此什么因素会阻止电池组获得过多的充电电流?  

    此致、

    Jeff