This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:移除 PCHG 和 PDCHG FET

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115038/bq76952evm-pchg-and-pdchg-fet-removal

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750

您好 TI 论坛!
我叫 Pedro、我最近收购了该 EVM。
经过一些测试、我们决定使用此芯片制作自己的电路板。 我们将使用此 BMS 和 BQ25750充电器。
鉴于我们在电路板上安装智能充电器、我看不到使用 PCHG FET 的意义、因此我可能要将其移除。
但我并不真正理解 PDCHG FET 的要点。 "负载检测"或"短路检测"是否需要它?
我想知道、除了没有"预充电"和"预放电"功能之外、移除这两个 FET 是否会产生另一个负面影响。
非常感谢您的参与。
佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    FET 仅支持预放电和预充电功能。 负载检测或短路检测不需要该器件。

    用例是系统的输入端可能具有大电容、某些电路可能会随着时间的推移对其进行放电。  当电池连接并尝试导通时、该电容看起来像短路、可能会导致电池出现故障。 预放电电路允许电池为电容充电、以防止 DSG 导通时出现短路。

    谢谢、
    Caleb