This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710QDWEVM-025:RDY 故障输出

Guru**** 2538280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115228/ucc21710qdwevm-025-rdy-fault-output

器件型号:UCC21710QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21710

你好。

我在 IN+上施加 VCC1 (TP5) 5V 和 GND (J2:11) 0V、5.0V PWM 信号并将 TP11与 OC 引脚短接。  

在评估过程中的某一时刻、RDY LED 指示灯已关闭 、 但没有输出。

我直接使用数字万用表测量了栅极驱动器 IC UCC21710的引脚上的值、该值为

RDY=38mV、FLT bar=1.8V、RST bar/EN=4V、VDD=16V、COM=0V、 Vee=-5V

我认为除 RDY 引脚以外的所有值都可以。

RDY 输出下降后、似乎没有输出。 我想知道 RDY 中的内部逻辑是否有问题、以及是否有解决方案。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonjin、您好!  

    只是为了更好地理解这个问题-在运行期间、RDY 引脚下降至低电平(38mV)、而 nFLT 和 EN/nRST 保持高电平、对吧?  

    如果 VCC 或 VDD 上存在 UVLO 问题、RDY 会下降。 您能否验证 VCC-GND 和 VDD-COM 之间的电压是否稳定且再次高于栅极驱动器引脚上的 UVLO 阈值? 使用示波器进行测量可能是更好的选择、因为万用表不允许您查看这些引脚上的噪声。 如果您能给我发送一张非常好的屏幕截图、  

    我们还有几个问题- RDY 和输出在一段时间后恢复、还是保持低电平? 该问题的可重现性如何?  

    期待再次听到!  

    谢谢、  

    Vivian