This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732QDWEVM-025:UCC21732和 UCC21732QDWEVM-025的规格值之间的差异

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732QDWEVM-025, UCC21732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115054/ucc21732qdwevm-025-difference-between-spec-value-of-ucc21732-and-ucc21732qdwevm-025

器件型号:UCC21732QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件: UCC21732

您好!

我发现 UCC21732和 UCC21732QDWEVM-025之间有一个 drfferenct 规范值(例如、 UCC21732的 IN+、IN-、RST/EN 上升阈值:1.85V (典型值)和 UCC21732QDWEVM-025:0.7 x VCC)

如果我使用 UCC21732QDWEVM-025进行测试、我是否应该参考​​ UCC21732栅极驱动器 IC 的数据表值?

不同之处让我感到困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonjin、您好!  

    数据表中提到的1.85V 基于 VCC = 3.3V 的测试条件。 如果您查看 UCC21732数据表的第6.3节、您还可以看到建议的高于0.7xVCC 的高电平输入和建议的低电平输入为0.3xVCC。  

    希望这能解答您的问题!  

    谢谢、  

    Vivian