This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:CCM 和 DCM 补偿

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115378/lm5023-compensation-for-ccm-and-dcm

器件型号:LM5023

我有一个应用要求反激式转换器的最小负载为2W、最大负载为75W、我想将 LM5023用于该应用。 但是、要在2W 下实现 CCM、我可能需要10mH 的磁化电感、这在我的功率级别和输入电压下可能是不可行的。 更合理的1mH 磁化电感会导致我的 CCM/DCM 边界大约处于20W、这是我估计的典型负载。 LM5023数据表未提及 CCM、仅提及 DCM 一次、因为它旨在实现 DCM 中的高效率。 这两种模式的控制环路补偿有很大不同。 对于如何针对 CCM 和 DCM 运行模式补偿该控制器、是否有任何指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5023是一款 QR 反激式控制器、这意味着它几乎在临界导通附近运行。  该器件在 FET 导通谷底开关之前增加了轻微延迟、因此器件以 DCM 和 CCM 模式运行。  因此、您只需设置电压环路即可控制 DCM。

    您可以根据75kHz 的最小频率、临界导通时的最大负载选择变压器一次侧磁化电感(LP)。  应使用以下公式来求解 LP。

    此致、