This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750QDWEVM-025:评估 DESAT 功能

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115283/ucc21750qdwevm-025-evaluation-desat-function

器件型号:UCC21750QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21750

您好、TI

我想使用 EVM 板评估 UCC21750的 DESAT 操作。

UCC217xx 系列用户指南第2.2.3部分过流和短路软关断测试会话(第13页) 中提到:"对于 UCC21750、无需连接函数发生器的通道 B (Ch.2)。

为了评估 DESAT 运行、我想、我应该提供大于9V 的电压(DESAT 阈值)、但 这似乎不符合用户指南描述。

我想知道为什么 THER 不需要在引脚 DESAT 上提供功能。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoonjin、您好!  

    通道 B (TP15和 TP21)用于测试其他 UCC217XX 型号中的 OC 电路。 如果要评估 UCC21750的 DESAT 运行、可以馈入 TP7 (DRAIN)和 TP16 (COM)之间或 TP14 (DESAT 引脚)和 TP16 (COM)之间的电压。  

    谢谢、  

    Vivian