This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:12V 型号提供5V 输出

Guru**** 2507725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LM22673, LM2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115368/lm2673-5v-output-from12v-variant

器件型号:LM2673
主题中讨论的其他器件:LMR33630LM22673

大家好、

客户正在使用 LM2673SX-ADJ/NOPB、需要5V 输出、但  LM2673SX-ADJ/NOPB 和 LM2673SX-5.0/NOPB 目前在其所在地区缺货。 客户 不接受使用替代 LMR33630、因为它会对他们的设计进行大量修改。  

他们的想法是使用 LM2673SX-12/NOPB (在其所在区域提供)、然后使用电阻器将12V 输出转换为5V。 我建议在 LM2673SX-12/NOPB 的输出中添加一个分压器、并使用  TI 网站上提供的分压器计算器。 您能确认我的建议是否可以?

建议:

客户设计:

谢谢!

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    不幸的是、我认为这两个示例中的任何一个都不起作用。  

    LM2673-12已包含内部 FB 电阻器、因此反馈电压调节为12V。  它们将无法按原样产生更低的电压。  

    稳压器后面的电阻分压器"降压"电压并不是一个好建议。 电压将在很大程度上取决于负载。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    感谢您的更正。 您对客户如何实现这一目标有什么建议吗? 具有类似封装的类似产品将会大有帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    LM22673是此系列的稍更新版本。 它在更高的频率下进行开关、因此可能需要对电感器和输出电容器进行一些调整。 如果他们使用的是 LM2673的 TO-263版本、则 LM22673可能具有相同的封装尺寸。  

    此致、  
    Denislav