This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2924420 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A, BQ25180, BQ25120A, BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106630/bq25121a-searching-ti-solution

器件型号:BQ25121A
主题中讨论的其他器件: BQ25180BQ25120ABQ25611D

大家好、

客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现

我们是否有与"MAX77301"竞争的产品 ?

我 的客户目前对 C 型电池1S1P 充电器使用 maxim MAX77301。 但 CSP IC 的间距仅为0.4mm。 7个内部信号需要使用盲孔设计扇出。 除了增加费用外,CAF 也有潜在的风险。 我找到了材料 BQ25121A、但我不熟悉该材料。 你有其他建议吗?

1. BQ25121A 似乎可以与 MAX77301对抗 ,在更换产品时我是否需要注意什么?
2.请建议最佳解决方案

请提供比较表,我将向客户推荐,THX

e2e.ti.com/.../MAX77301.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    最近发布的 BQ25180器件怎么样? 该器件具有 PowerPath、可通过 I2C 进行全面配置。 它还仅有8个引脚、因此无需 HDI PCB 工艺。

    BQ25120A 是一款集成式解决方案、不需要盲孔、但可能需要在焊盘中使用过孔设计。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gautham

    与 RD 讨论后

    我们发现 BQ25601DI2C 可能满足客户规格!

    BQ25601DI2C 是  一种好解决方案吗?

    请提供 BQ25601DI2C/MAX77301的比较表   ,我将向客户推荐 THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    很棒! 感谢您的分享。 我在我的同行中进行了循环、以帮助您了解比较表。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gautham

    谢谢!

    请提供 BQ25601DI2C/MAX77301的比较表   ,我将向客户推荐 THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    请查看 BQ25611D 数据表、了解该规格是否符合要求。 BQ25611D 是一款开关充电器、其 BOM 成本将高于内衬充电器解决方案。  

    此致、

    Eric