This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:如何考虑芯片外部的通道间电压

Guru**** 682950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114966/ucc21530-q1-how-to-consider-the-channel-to-channel-voltage-outside-the-chip

器件型号:UCC21530-Q1

您好、专家、

如下所示、数据表指定 了芯片内部的通道间电压。 但是、如何在芯片之外考虑该参数? 它与硬件设计相关。 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 电子

    感谢您的提问。 我们的专家因美国假期而今天不在办公室、并将在接下来的几天内与您联系。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我想我理解您在这里提出的问题、如果我错了、请纠正。 尽管内部通道隔离电压为1850V、但灰尘和湿度等外部环境因素会降低该值。  IEC 60664-1标准规定了最大通道电压、并考虑了材料组、污染等级和通道间距。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krysian、

    客户提出这个问题、因为他们想知道如何设计外部电路、所以不会浪费这个好的规格。 他们想知道、此参数如何指示外部设计以及需要注意的事项。 请告诉我吗?

    [引用 userid="411936" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1114966/ucc21530-Q1-how-conside-conside-how-考虑 通道到通道到通道到通道电压到芯片外部4132855#4132855"]IEC 60664-1标准规定了最大通道间距和通道间距、并说明了最大通道间距。  [/报价]

    请您详细解释一下吗? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我给你发了一封电子邮件。