This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:有关 LED 显示和上传软件的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114472/bq40z80-question-about-led-display-and-uploading-software

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

尊敬的 TI 团队:

我一直在寻找将 BQ40Z80用作我们新 BMS 系统的一部分、我对芯片有一些疑问、让我有点困惑。

对于 LED 显示屏、我们计划使用4个 LED 而不是6个 LED。 这意味着我可以将 LEDCNTLC 引脚短接至 VSS、并使用剩余的 LEDCNTLx 引脚控制4个 LED、对吧? 在继续讨论 LED 主题时、我已经了解到有一种在充电时允许显示 LED 的选项、但是否可以对 LED 进行编程、以便它们可以在不同的方向开始反激? 例如、如果电池组在充电器中倒置、则 LED 将从左向右、而不是从右向左。  

我现在难以理解的问题是如何对 BQ40Z80进行编程? 我是否需要在 SMBus 线路上使用小型 pogo-JIG 来上传代码? 是否有其他引脚负责将新程序刷写到芯片的存储器中? 在生产场景中上传开发的代码的最有效方式是什么?  

此致、

Patryk。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patryk:

    在 LED 配置方面、您应该能够移除两个 LED、使其从6变为4。 但是、无法切换 LED 亮起的方向。

    对于 BQ40Z80编程、可使用 EV2400通信适配器和我们的 BQStudio 软件在开发中完成此操作。 但是、我们不支持任何用于生产编程的工具、因此必须在您的终端上完成此操作

    谢谢、如果您有任何疑问、请告诉我、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢您回来。

    对于 EV2400、它需要连接到哪种类型的引脚? 我还没有查看过该器件。 我很快就会回来、但即便这样、我也希望得到保证。   

    至于 LED、可用的 GPIO 引脚是否可用于已编程的 LED 显示屏? 类似 LEDCHG 模式、但用户定义且仅在电池组充电时工作。  

    Patryk。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patryk:

    EV2400将直接连接到 BQ40Z80上的 SMBC 和 SMBD 引脚。

    在输出模式下使用时、GPIO 引脚可以驱动高电平、低电平或高阻态、就像驱动 LED 一样。 这可以通过  GPIOWrite()命令来完成。 您可以通过将 GPIO 设置为低电平的方式来实现此目的、只要您希望 LED 亮起。 此命令必须由生产中的主机发送。

    谢谢、

    杰克逊