This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:在什么情况下会出现图中重叠的不确定状态?

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115321/ucc2895-under-what-circumstances-will-the-overlapping-uncertain-states-in-the-figure-appear

器件型号:UCC2895

尊敬的先生

已连接引脚13和引脚14的波形。

以下13引脚和14引脚理论应该是互补的。 在什么情况下,该图中重叠的不确定国家将出现?

通道:

e2e.ti.com/.../A811AV07A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图、您已将电压放大器设置为电压跟随器配置、并拥有自己的分立式反馈方案。

    因此 、comp 应与 EA+相同。

    因此、COMP 要求最大占空比、并且会降至零伏、因为您的补偿网络需要该占空比。  A 和 B 脉冲与主时钟同步。  占空比由 C 和 D 相移控制。 当您要求0%占空比时、C 和 D 脉冲将从180度相移至零度。  这将使 C 或 D 脉冲看起来开/关的占空比超过50%。  这就是您的波形显示的内容。   

    此致、