大家好、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好、Jonathon、
许多 PD 控制器的范围从15W/5V 到100W/20V、包括 TPS65994AD。 如果客户所需的输出功率在该范围内、则 TPS65994AD 将工作。
此外、您的客户是否需要备用模式? 如果不是、我建议改用 TPS25750。 它具有所有必需的电源输出、且在线 GUI 易于使用。 请注意、TPS65994AD 支持 TBT4、USB4主机和 DisplayPort 源(如数据表第一页所述)。 如果您的客户不需要这些选项中的任何一个、 我建议改用 TPS25750 (也在-40°C 至125°C 的工作温度范围内)。
这两个 PD 控制器都具有过压和欠压保护功能、有助于解决任何电压尖峰/压降问题。 PD 控制器应根据用户在 GUI 中配置其设置的方式为源提供足够的功率/电压。 在合同协商期间、灌电流将通知 PD 控制器所需的电压大小、并且只要 PD 控制器具有上述电压值的 PDO (通过 GUI 配置)、它就能够通过 VBUS 输出到灌电流中。 只要客户使用标准电缆(不会太长且不会造成损坏)、就不会出现向灌电流提供足够电压/功率的问题。
如果您希望对不同类型的 PD 控制器及其功能进行更多比较、请参阅此 e2e 论坛 、其中包含产品比较 pdf、了解有关不同 PD 控制器及其功能的更详细说明。
e2e.ti.com/.../faq-how-do-you-select-the-right-usb-type-c-usb-power-delivery-ic-for-your-application
此致、
林德华