This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:启动

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114499/uc2843a-startup

器件型号:UC2843A

您好!

我将 UC2843A 用于低电压反激式。 (20伏. 60V 输入和24V 输出、具有2.7A 和200kHz)。我可以根据 Webench 设计建议选择所有参数。  

VREF (5V)是恒定的、正常。 RC 引脚也正常。 CS 引脚也正常(我具有斜坡补偿、我可以在此引脚中看到我的 RC 电压的一小部分)。

问题是、激活 VREF 引脚后、COMP 引脚也会激活、并从500mV 上升到800mV。它不会达到误差放大器的 VOL、也不会让 IC 在 OUT 引脚上生成任何 PWM 信号。  

如何纠正此问题? 我在 comp 和反馈之间有一个1nF 和10KOhm 并联的电阻器、反馈和次级侧光耦合之间有5k Ω。我还尝试了不同的电阻器组合。该电阻器应该能够吸收误差放大器电流、并且有一个最小值。 10KOhm 应该可以。Comp 引脚的启动过程是什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toktam、您好!

    启动时通常会出现一个问题、这是因为为 HV 启动组件选择了向 VDD 引脚/电容器提供电荷的值。  您应该在启动期间使用"范围"来测量 VDD 和 COMP 以及 OUT 引脚。  我怀疑您会听到短暂的开关脉冲、但 VDD 电压会降至 UV Stop 阈值以下、这会导致 COMP 被拉低。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我已经用 OSCi 测量了所有东西。 启动时、Vref 是恒定的、不会下降。如果 Vref 下降、也会对我的 RC 引脚产生影响。但在 CS、RC 和 Vref 引脚上一切都很好。

    Toktam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而非 VREF (5V)引脚。  VDD 引脚是具有启动/停止阈值的输入电压(来自 VIN)。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用过这个 IC、这次不工作。 供您参考:启动时,IC 的消耗约为1mA。通过 UVLO 后,消耗上升至14mA;如果启动电路无法提供能量,Vcc 处的电压将下降至 UVLO 关闭。此时 VREF 也会关闭-- >如果 VCC 电压有问题、您也可以在 VREF 引脚中以 脉冲形式看到它。  

    我还谈到了 VREF 引脚、即误差放大器的正引脚来自 VREF 引脚的分压器、如果 VREF 不存在、则误差放大器没有2.5V 的基准电压。

    同样:我在启动时使用 OSCi 的触发功能(示波器的缩写)同时测量了 COPM、VCC、VREF 和 CS 引脚上的1s/div 电压、以确保电压恒定不变。  

    COMP 上的电压通常从500mV 开始、并快速上升至 LO 电平(最大值为1.1V)、IC 开始生成 PWM。您是否知道为什么我的 COMP 引脚没有上升、尽管存在电压? 这是否意味着存在另一个故障? 我在数据表中找不到任何数据。

    Toktam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果存在故障情况、COMP 将不会上升。  我知道的唯一故障是 VCC 引脚降至 UV 停止阈值以下。  您需要在足够短的时基内检查 COMP、VCC、VREF 和 OUT、以查看任何开关。  1 s/div 没有足够的分辨率来查看突发开关。

    您能否在小时基内包含原理图和"处理图片"以显示栅极脉冲?  如果有人对您的电路进行故障排除并进行简短描述、这是一个巨大的挑战。  测量直流电压不会显示问题。

    当 COMP 为800mV 时、VCC 的值是多少?

    您是否对 Webench 推荐的组件进行了任何更改?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在您的设计目标中使用了 Webench:20-60Vin、24Vo、2.7Aout、200kHz。

    请注意、Rstart1、Rstart2和 CVCC: 5.36k、5.36k 和220uF。

    UC2843A 的 UVLO 启动/停止阈值仅为8.4V/7.6V、典型值。  这是一个仅为0.8V 的窗口。  因此、VCC 引脚上的220uF 电容器对于维持 VCC 和实现可靠启动至关重要。

    此致、

    Eric