This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:ICHG 设置

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114812/bq25618-ichg-set-up

器件型号:BQ25618

您好,团队

从 DS 的表8-9可以看出、通过将111101B 写入 ICHG[0-5]、ICHG 可以设置为1360mA。 似乎没有 针对1380mA 的代码。 它是否与图7-7相冲突?

此外、我还想确认是否无法针对1181-1289mA ICHG 进行配置?

非常感谢。

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、

    数据表中报告的1380mA 为拼写错误、或者充电器处于 VINDPM/IINDPM 或热限制状态、因此可在更低的充电电流下运行。

    充电电流阶跃大小为20mA、因此充电电流不能设置为小于20mA 的分辨率。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的意思是、在1180-1500mA 范围内、阶跃看起来不是20mA。 也就是说​​、1200mA 和1270mA 等值是不可配置的。 是这样吗?

    谢谢。

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    正确、对于1180-1500mA 范围、步长大于20mA。 对于1290-1500mA 的范围、步长为70mA。

    如 BQ25618数据表第35页所述、由于分配给 ICHG 设置的位数(REG02位5:0)、充电电流设置的步长为20mA、从0mA 到1180mA、然后只有4个设置(1290mA、1360mA、1430mA、1500mA) 最大充电电流设置为1.5A。  

    此致、

    Garrett