This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:是否有任何推荐的电阻器尺寸?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114851/tps62135-is-there-any-recommended-resister-size

器件型号:TPS62135

各位专家:

我的客户询问以下推荐的任何电阻器尺寸。

是否有任何推荐尺寸? 或者、客户可以使用任何尺寸的电阻器吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    度假后,Amod 会回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    选择 R1和 R2对输出电压进行编程时、R2应保持在400kΩ Ω 以下、以实现至少2uA 的电流。 选择 R1和 R2时、可以使用以下公式/表。  建议为 R1和 R2使用1%的电阻器、以实现最佳的输出电压精度。  

    对于 R3、限制是流入 PG 引脚的电流不得超过2mA。 在大多数情况下、R3 = 100kΩ Ω 将起作用。

    电阻器的封装尺寸通常约为0603。

    谢谢、

    Joseph