请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 启用自放电并同时平滑 SMEN=1时、将 IGNORE_SD 设置为0。 SoC 和 RC 保持不变。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
启用自放电并同时平滑 SMEN=1时、将 IGNORE_SD 设置为0。 SoC 和 RC 保持不变。
您好!
有关此问题的更多信息、请参考此主题:
为了使自放电正常运行、必须禁用平滑处理。
此致、
Wyatt Keller