This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:通过控制 TS 引脚来保持充电

Guru**** 2395755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114848/bq24610-keeping-the-charging-on-by-controlling-the-ts-pin

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ24616

大家好、

似乎是通过测量 TS 引脚的电压来实现热保护。
是否可以通过电阻器调节此电压以使充电始终开启?

此致、

Luke Sakamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    TS 引脚通过禁用建议温度窗口之外的充电来监测电池温度、以防止电池损坏。  通常不建议使用、但可以通过控制 TS 引脚电压来启用/禁用充电电流。  我建议使用 CE 引脚禁用充电电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的答复。

    我还想确认 这与 BQ24616相同、对吧?

    我的理解是 、由于 BQ24616 具有更精细的调节、 因此您可以为图13中所述的所需充电电压(V_FB)和电流(I_CHARGE)设置 TS 电压。

    供参考、这是一种外部监测温度的情况。

    Regareds、

    Luke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    对于 TS 功能、BQ24610和 BQ24616完全相同。  616具有基于 TS 电压的 JEITA 充电曲线、如下所示:

    此致、

    Jeff