This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:我想使用 BQ4050设计隔离 SMBbus

Guru**** 1567975 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640-Q1, BQ4050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114744/bq4050-i-want-to-use-bq4050-design-isolation-smbbus

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:ISO1640-Q1

尊敬的 TI 专家:

现在我使用 BQ4050设计一个 BMS、但我的客户想要使用隔离 SMBus、如果我添加了一 个 ISO1640-Q1来满足要求吗?

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会单独发布一篇文章、将 ISO1640-Q1器件型号作为主要器件、以便隔离器应用团队可以回答。 我认为这不是与监测计相关的问题、而是更多的通信隔离器问题。

    此致、

    Wyatt Keller