This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:电流感测电阻(KSENSEx)-额定功率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115290/tps23881-current-sense-resistor-ksensex---power-rating

器件型号:TPS23881

在 TPS23881数据表的每端口连接10.2.2.3节中、建议的电流感应电阻器额定功率为0.25W。 当促进90W POE.bt 4类负载时、我得出的最大功率耗散计算值与文档中规定的大约140mW 不同。

如果我们使用电阻器的值和最大功耗近似值:

P_diss_max =(I_SENSE_max ^2)(R_SENSE);P_diss_max = 140mW、R_sense = 200m Ω

I_SENSE_max =整个电阻上的840mA -> P = IV、V = 170mV 检测电阻上的压降。

这些计算是否正确? 您能否解释一下、尽管最大 POE.bt 4类电压为57V、且其对应的负载电流为~1.58A、但电阻器上的压降仅为170mV?

 

谢谢、

不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate、

    2个通道支持90W、因此流经每个感应电阻器的电流仅为电流的一半。 谢谢。  

    此致、

    一分钱