This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:有关 UCC21520 EVM 电路的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114511/ucc21520-question-about-ucc21520-evm-circuit

器件型号:UCC21520

大家好、

我们看到有一个600V 二极管和电阻器(D1/R15)串联、如下图所示、用于 UCC21520 EVM 电路、我是否知道它们的用途? 我们是否需要为客户的电路设计添加它们?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    此 EVM 专为多种配置选项而设计。 这些封装适用于自举二极管和电阻器。 因此、客户仅在有兴趣在半桥自举配置中评估器件时才需要填充它们。 在器件数据表的 "应用和实施 "部分中、有更多有关选择自举组件的信息。

    如果您对此有任何其他问题、请告诉我。 否则、如果这解决了您的问题、请标记绿色按钮! 谢谢!

    最棒的

    Olivia Brandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivia、

    明白了、非常感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气!