This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP877451Q1EVM:加电时、NINT 的状态是什么?#39

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114608/lp877451q1evm-what-s-the-status-of-nint-when-power-on

器件型号:LP877451Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR2944

您好、专家、

我们的客户使用 AWR2944 EVM 进行测试。 他们发现、在最初上电时、NINT 在配置 LP877451-Q1之前被下拉。 我阅读数据表和 LP877451A1-Q1 TRM、发现 NINT 极性为低电平有效。 根据 mu 的理解、LP877451-Q1 NINT 在配置前加电后激活。 有可能吗? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 TT 已分配给下周应返回给您的相应工程师。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    将 EN 拉为高电平时、器件将生成必须清除的 ENABLE_INT 和 LBIST_DONE_INT。

    只要启用了看门狗并且未被正确处理、NINT 也将保持激活状态。

    BR、

    Samuli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家、

    您能否指定在上电期间清除 nINT 需要执行哪些操作? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    开始处理或禁用看门狗、清除 ENABLE_INT 和 LBIST_DONE_INT 中断。

    BR、

    Samuli