This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于计时器的放电电流

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114776/lm5069-about-the-discharge-current-of-the-timer

器件型号:LM5069

您好!

我想问一个有关数据表中图22的启动行为的问题。
如果 VIN 因 T1和 T2时序上的瞬时电源故障而下降、计时器引脚的行为将是什么?
例如、假设 VIN 在 T1周期内到达 VSYS 后下降。
计时器以5.5uA 的电流充电、直到它降至阈值以下、但当它降至阈值以下时、它预计会开始放电。
此时放电电流是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    该器 件应使用5.5uA 的固定电流为计时器充电、因为 VSYS > PORIT 电压。 如果 VSYS 降至 PORIT 电压以下、则器件 行为未知、因此当  VSYS < PORIT 时、我们无法确认计时器的放电电流。  

    如果您有后续问题、请告诉我。

    此致、

    Rakesh