This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2879:功率损耗计算

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115171/uc2879-power-loss-calculation

器件型号:UC2879

大家好、

我想计算该器件的结温、要计算结温、我需要找出功率损耗。

我知道、要找到实际功率损耗、我们需要包括许多内容、例如 FET 的导通损耗、开关损耗、电流消耗损耗等。

下面是我的问题:

1) 1)您是否有 PWM 控制器的功率耗散计算指南? 我只能找到那些不适用于 PWM 的驱动器的指南

2) 2)我们是否有任何公式(不必非常精确) 来快速估算总功耗?  

3) 3)人们通常如何测量/计算/估算 PWM 控制器的功耗?

非常感谢。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    芯片结温 TJ 的估算值可通过以下公式得出:
    TJ = TA +(RθJA×PD)...
    其中:TA =封装的环境温度(°C)
    RθJA =结至环境热阻(°C/W)
    PD =封装功率耗散(W)

    其中、PD = VDD * I_TOTAL、

    致命 VDD 电流是静态 VDD 和平均输出电流之和。

    平均电流可通过进行计算  

    Iout = Qg x Fsw。

    QG 是 MOSFET 栅极电荷 Fsw 是开关频率。

    此致、