This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:驱动电流更高的 LED

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115009/tlc59711-driving-higher-current-leds

器件型号:TLC59711

您好、E2E 专家、

你好。

一个快速问题:假设我有希望使用此器件控制的高电流 LED、是否有办法绕过每个通道的最大60mA 电流? 例如、让器件控制 FET 并让该 FET 控制 LED?

我们希望使用高达200mA 的电流驱动 LED、但要使用此器件等多通道驱动器来实现。  我正在寻找一个电气理念、使该器件能够控制每个 LED 通道的更多电流。  

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    使用 FET 可能会有所帮助、电阻器会将电流信号转换为电压信号以控制 Vgs。 但是、电阻器耗能。 因此不建议这样做。

    相反、正如数据表中提到 的、可以并行配置多个输出以提高恒定电流能力。 例如、OUTR0、OUTR1、OUTR2、OUTR3可连接在一起、以提供高达240mA 的总灌电流能力。  

    但是、这将减少器件可提供的可用通道数量。 您可以告诉我所需的渠道编号、我将尝试提供建议。

    此致、

    李国能