This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:20V 至5V 下降时间超出规格

Guru**** 2447820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114369/tps55288-20v-to-5v-fall-time-out-of-spec

器件型号:TPS55288

您好!

我的客户遇到 有关 TPS55288下降时间的问题。 其产品规格要求在285ms 内将20V 限制为5V。

但正如下面的波形、它超过600ms。 是否有任何方法可以改进?

其 TPS55288输出电容小于 EVM。 另外、请添加我的朋友、我将通过隐私信息传递原理图供审核。谢谢!


Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    对于您的情况、建议将 TPS55288配置为在 FPWM 模式下工作、以将20V 至5V 的转换时间缩短。

    根据下表将 MODE 引脚电阻配置为合适的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的建议、看来 IT 工作可以缩短下降时间。

    但还有一个问题、我们发现纹波大于 PFM 模式、 现在输出侧的纹波电压峰峰值为~3.4V。

    除了增加输出电容器之外、还有其他方法可以改善纹波?

    我们现在遵循 EVM COMP 值、调整 COMP 值可以改善输出纹波? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    补偿参数需要根据您的应用 Vin 范围、Vout、最大 Iout 和外部无源组件(例如电感 L、输出电容 Cout)进行仔细设计。

    您能告诉我您的应用 Vin 范围、Vout、最大 Iout 信息吗?

    到目前为止、我看到补偿参数不好、这将导致环路不稳定问题。 您可以通过探测开关节点 SW1和 SW2来验证这一点。

    您可以首先将 R551调整为20k Ω、看看这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的帮助、修改为 FPWM 正常工作、纹波问题似乎只有一个电路板满足此问题、应该是单个情况、我将关闭此情况。

    Jeff