This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:如何使用

Guru**** 2814155 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114873/tps55340-how-to-use

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:TPS63060TPS63070

型号:TPS55340PWPR
=> 2节锂电池、6V 驱动
这次、Vout = 6V、符合电机额定值和所需性能。
但是、如果 Vin = 6V 或更高(6.1V 至6.5V)时、在初始(运输)阶段使用两节电池、IC 运行是否会出现主要问题?
如果在使用两节电池的初始电池级(运输)中输入电压为6V 或更高(6.1V 至6.5V)、IC 运行是否会出现任何主要问题?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的参与。 请提供有关您的应用的更多信息。

    Vin (max)=

    Vin (min)=

    Vout=

    Iout=

    此致

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    VIN(MAX)=可能为6V~6.5V

    VIN(最小值)=4V

    输出电压=6V

    输出电流=可能为500mA~1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以考虑使用降压/升压转换器 TPS63060、TPS63070。