This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825A:对于3.3V 至0.9V/1.1A 应用、有什么建议?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825A, TPSM82822A, TPS628502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114993/tps62825a-what-is-the-recommendation-for-3-3v-to-0-9v-1-1a-application

器件型号:TPS62825A
主题中讨论的其他器件: TPSM82822ATPS628502

你(们)好

我的客户需要适用于以下应用的器件:

  • VIN=3.3V
  • VOUT=0.9V
  • 负载电流= 1.1A
  • 优先级:1. 输出纹波、2. 效率。 3.解决方案尺寸。

我认为 TPS62825A 和 TPSM82822A 是此应用的两个候选器件。      µH、我认为 TPSM82822A 的4MHz Fsw 应该更好地实现纹波性能、但 D/S 显示 TPSM82822A 的输出纹波大约为15mV、比 TPS62825A 高(我想这主要是由于 TPSM82822A 的集成电感器0.24 μ H)、 没有提到 TPS62825A 的更好效率性能、因此 TPS62825A 似乎是此应用的最佳选择。 您能帮您进行分析、并就此机会发表意见吗?  

TPSM8282X 纹波性能:

TPS6282X 纹波性能:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    为了减少纹波、您需要一个具有高开关频率和大 LC 滤波器值的转换器。 还应选择具有低寄生值的输出电容器、以保持低纹波。

    TPS62825A 的开关频率约为2.2MHz、并且由于电感器较大、因此与 TPSM82822A 相比具有更小的纹波电压。   

    您可以查看 TPS628502、该器件可切换高达4MHz 并支持更大的 L 和 C 值。

    此致、

    瓦伦