This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:动态输出电压调节

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114799/tps55288-q1-dynamic-output-voltage-scaling

器件型号:TPS55288-Q1

大家好、

我想利用输出电压设置寄存器动态设置输出电压、而不会中断输出。  

您能不能建议我能做到这一点吗?

我想特别了解在电压变化期间输出电压是保持导通、还是在更改为目标电压之前关断。

我还想知道输出电压设置变化的响应时间是否有任何限制。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tsuji,

    TPS55288-Q1输出电压可通过设置 I2C 寄存器00h 和01H Vref 值来动态设置。 Vout 可以在电压变化期间保持导通。

    输出电压变化压摆率也可以在 I2C 寄存器中进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu -San、

    感谢您的快速响应!

    此致、