This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:将 UCD90160A 生成的 csv 文件导入 ucd90160

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A, UCD90160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112957/ucd90160a-import-the-csv-file-generated-by-ucd90160a-into-ucd90160

器件型号:UCD90160A
主题中讨论的其他器件: UCD90160

你好  

我们能否将 UCD90160A 生成的 csv 文件或 hex 文件导入 UCD90160?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否、它们不兼容。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yihe

    是否有任何方法迁移到 UCD90160、或者我们必须根据 UCD90160对其进行重新设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以使用以下 Fusion GUI 将项目文件从 UCD90160A 导入 UCD90160。  

    Fusion GUI 7.5.1 [公开] 

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试将从 UCD90160A 生成的项目文件(XML)导入到 UCD90160 wtih Fusion GUI7.5.1中、似乎可以成功导入。  

    但不幸的是、我发现 UCD90160上的所有依赖项都缺失了。请参阅下面的内容。 您之前是否看过这篇报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您必须手动调整

    此致

    Yihe