This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070--CT 计算

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114860/ucc28070-ucc28070--ct-calculation

器件型号:UCC28070

您好、E2E、

以下公式计算了检测电流的环路比。 根据电流1800W 的环路比、它将达到200T。

是否有可使用的建议组件?

或者可以修改公式 IRS、形式为100mA→200mA、圆笔可以减少到100T。 问题出在哪呢? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    可降低匝数比以将 IRS 增加到200mA、从而降低负载/负载电阻。 只要对应用来说可以、以 Rs 为单位的功率损耗就会略有增加。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish