This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:IINDPM

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113072/bq25710-iindpm

器件型号:BQ25710

大家好、

如果我将输入电流限制设置为3.25A、

这是否意味着如果输入电流超过3.25A (在没有电池的情况下),输出将下降 ?

如果是,什么会触发充电器停止开关?  Vout<2.4V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更多详细信息、请参阅以下主题。  

    e2e.ti.com/.../bq25720-power-sequence-question

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我有一个问题、如果输入电流设置为3.5A、

    如果输入电流限制为3.5A、如何以及为何仍然可以触发 OCP 阈值15A?

    请注意,这与其他论坛的问题不同

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    启用输入电流限制后、很难将输入电流升高到超过电流限制、假设您有电池来补充系统负载阶跃。 但是、移除电池后、输入侧将出现系统负载瞬态。 它可能通过 ICRIT 电流电平或 ACOC 电平。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    根据选中的情况,ACOC 并非始终启用,因此我不认为这是它停止切换的原因。

    任何其他什么可能导致它停止开关的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种情况是、当系统负载超过输入电流限制时、系统电压将在没有电池支持的情况下崩溃。 系统电压降至 SYS_UVP 阈值以下并报告故障。 转换器停止开关并重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    数据表中描述的 SYS_UVP 在哪里、是短路断续保护?

    据我所知、我的案例中的关断持续时间约为180ms、不长至500ms、因此我不认为这是断续模式导致的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS_UVP 故障不同于短路断续保护。 它可能不在数据表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    如果它不在数据表中、您会详细说明一下它、

    或者向我提供相关材料

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS_SHORT 中提到了它。  当 VSYS 短接至低于2.4V 时、充电器将进入间断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    但正如我说过的、这种关断需要500ms、但在我的波形中、关断仅需180ms 左右...

    还有其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是美国假期、请在周二之后再次查看。