This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8340:与 LD39100比较

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114038/lp8340-vs-ld39100-comparison

器件型号:LP8340

尊敬的团队:

希望快速检查我们是否有 P2P 降压来替代 LD39100PUR。

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Needhu、

    LP8340ILDX-ADJ/NOPB 是 P2P 替代产品。

      LD39100 LP8340
    AEC Q100标准 是的
    输出选项 可调节输出、固定输出 可调节输出、固定输出
    输出电流(最大值)(A) 1 1
    输入电压(最大值)(V) 5.5. 10.
    输入电压(最小值)(V) 1.5 2.7.
    输出电压(最大值)(V) 5.1. 9.3
    输出电压(最小值)(V) 0.8. 1.25.
    固定输出选项(V) 1.2、1.8、2.5、3、3.3、 可调 1.8、2.5、3.3、5
    使能 是的
    电源正常 是的
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 45. 10.
    噪声(uVrms) 30 250
    精度(%) 3. 2.
    VDO (典型值)(mV) 200 540
    Iq (典型值)(mA) 0.02 0.019.
    热阻 θJA (°C/W) 55 70
    最小封装面积(mm2) 9. 9.6068
    封装类型 儿子 WSON

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Prakash、

    谢谢主席先生。 将向您发送一封电子邮件、以便对齐内容。

    谢谢、

    尼德胡