This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:将 LM2577应用手册作为正向转换器问题

Guru**** 2797615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111058/lm2577-lm2577-application-note-as-a-forward-converter-problem

器件型号:LM2577

大家好、我想根据应用手册 AN-776 20瓦 Simple Switcher 正激式转换器(修订版 a)。 首先 、变量的下标每次都会更改、因此很难理解。 但问题在于、在第4页 LP=357 uHy、然后在第5页上、使用10%的 LP (称为 LL)并获得值7uHy。 我希望您能帮您解决为何使用7 uHy。

应用手册: www.ti.com/.../snva027a.pdf

谢谢你。

费尔南多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    是的、我认为您是对的。 如果假设漏电感为 LP 的10%、则应为35.7uH、而不是7uH。

    在实际情况下、您可能需要调整缓冲器值、因为漏电感并非始终是 LP 的10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何方法可以要求进行重新裂变?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    我们将考虑这一点。 感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢