This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持查找 TPS561201DDCR 的降压替代产品

Guru**** 2383940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS62A02A, TPS62A01A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114439/support-in-finding-the-dropin-replacement-for-tps561201ddcr

主题中讨论的其他器件:TPS561201TPS62A02ATPS62A01A

您好,

我们的设计中有以下设计要求。 我们错误地选择 了输入电压限制为4.5V 至17V 的 TPS561201DDCR 现在、我们正在寻找一种随时可用的压降(引脚和封装兼容)替代产品。 请尽早为我们提供合适的解决方案。  

设计要求:

输入电压= 3.3V

输出电压= 1.1V

预期 Vpp 纹波= 50mV

输出负载电流= 0.6A-1A