This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:需要有关降压/升压行为的说明 TPS63020

Guru**** 2586395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106239/tps63020-need-explanation-of-the-buck-boost-behavior-tps63020

器件型号:TPS63020

我在  两个 PCB 上使用降压/升压 TPS63020DSJT、这两个 PCB 的制造时间间隔不同(这意味着降压/升压可能来自不同批次)。 虽然两个 PCB 的 BOM 和布局相同、但我注意到降压/升压的反应不同。

附件文件突出显示了在两个 PCB 中获得的行为。

输入/输出电容器以及相关的降压-升压组件已经过验证、并且没有显示差异!

更重要的是、如果我将降压-升压从 PCB 切换到另一个、我发现行为与其降压-升压 IC 相关(不能突出显示 PCB 或组件的影响)!

 

  - PCB1中使用的 TPS63020DSJT 的行为:

输出电压、纹波更低  

具有更高重复频率的更低电流浪涌峰值

                                   

 

 - PCB2中使用的 TPS63020DSJT 的行为:

输出电压、纹波更高  

具有较低重复频率的较高电流浪涌峰值

 

请帮我了解这种行为吗?

您以前是否遇到过此类问题?

我应该做什么调查来解决这个问题?

 

提前感谢您的支持。

 

此致。

Hafedhe2e.ti.com/.../Schematic_5F00_measurments.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Hafedh、

    在 PSM 工作期间、脉冲由内部比较 器决定、并且会有一些差异、例如延迟时间和不同器件之间的阈值。

    我认为这就是您获得不同性能的原因。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    感谢您的快速回复。

    我可以理解、可以考虑器件之间的一些差异。

    但在我的例子中、这种差异很大。

    所示为第一款 TPS63020:  

    峰值电流值约为10mA、每4ms

    显示的第二个 TPS63020:  

    峰值电流值为每13ms 约50mA

     

    更重要的是、当我添加5kohm 的负载时、差值会增加、与器件1相比、输出电压显示出更高的压降(请参阅下面的曲线)

    器件1

    器件2

    两个器件 TPS63020的峰值电流持续时间几乎相同、但振幅不同。

    器件1

    器件2

    请您进一步澄清这种奇怪的行为吗?

    提前感谢您的支持。

    此致。

    哈菲德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Hafedh、

    感谢您的详细描述。

    这真的很奇怪、我 认为这些不应该由器件引起。您能帮您对同一电路板但不同器件进行基准测试吗?

    或者、您是否已经这样做了、并且所附图片是使用同一个板的?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    是的、我在同一电路板上进行了测试。

     TPS63020旧器件的行为与新器件不同!

    此外、如果我将降压-升压从测试台切换到另一个测试台、我发现行为与其降压-升压 IC 相关(不能突出显示 PCB 或组件的影响)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Hafedh、

    好的、感谢您的详细工作。

    您能否帮助使用这些不同的器件捕获电感器的电流? 此外、如果您可以共享布局、则更好。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    很抱歉耽误你的时间。

    实际上、我购买了 TPS63020EVM、将其用作独特的基准测试(cf.Schematic)。

     

    下面是 TPS63020EVM 的测量值。 (VIN = 2.4V;电源电流限制驱动限制为20mA =合规性;负载= 5k Ω)

    然后、我删除 了原始降压/升压、并将其替换为上一批降压/升压。

    以下是测量结果(相同设置: Vin=2.4V;依从性= 20mA;负载= 5KOhms)

    您可以看到这些降压/升压转换器出现了问题! 我没有任何解释

    此外、 当我将顺从性降低至10mA 时。  降压/升压来自最后一批无法启动(请参阅下面的测量)。

    但是、与20mA 的合规性设置相比、评估板的降压/升压启动时间略长。

    另一方面、如果我们认为合规性设置发挥着重要作用、 那么、为什么当我将顺从性提高到100mA 时、输出电压会达到目标(请参阅下面的测量)、但 纹波会更高、大约660mV?

     

    我们尚未找到解决这个问题的办法。

    非常感谢您的及时反馈。

    提前感谢您的支持。

    BR

    哈菲德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Hafedh、

    这是可以的、你真的做了很棒的、详细的工作。

    很抱歉我没有得到你关于所附图片第一部分错误的观点。你是指 下面的红色框所包围的部分吗?

    实际上、我认为这里一切都好。

    但是的、如果电流限制为100mA、出现更高的纹波、这似乎是不正常的、我认为我需要进行一些基准测试来确认。似乎与启动期间的 VIN 斜率有关。

    电流限制为10mA 时、您可以看到 UVLO 反复触发。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Hafedh、

    希望你们做得好、

    很抱歉,由于个人原因,我将在7月初才回到办公室,所以直到7月,我才能够进行工作台测试。

    您还在等待我的基准测试结果吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    很抱歉耽误你的时间。 登录 TI 帐户时遇到问题

    我还没有找到根本原因。

    今天、我担心  几乎所有购买的 Bashes 的降压/升压都存在此问题。

    您过去曾遇到过这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hafedh、

    恐怕不是,以前没有发生过这样的问题。  

    大部分情况下、我认为这不是一个装置问题、但我需要一些工作台来确认。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    您是否执行了测试台以确认测量结果?

    从我的角度来看、我进行了效率测量(如下所示)。

    结果显示省电模式下的效率低于70%!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Hafedh、

    我将在下周返回办公室进行基准测试。

    您的测试中的输出电压为6.3V? 我想它超出规格、您能仔细检查一下吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我的 BAD、我将通过将输出电压调节为5V 来恢复测量。

    谢谢你

    BR

    哈菲德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Hafedh、

    没关系、很抱歉耽误我的时间。

    再次确认一下、我们似乎只有一个问题、即对于100mA 的源电流限制、输出纹波高于正常纹波、对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    是的、在电源电流限制为100mA 时、我获得的纹波高于正常值、大约为668mV!

    如果我使用20mA 源电流限制、降压/升压转换器将保持关闭状态(如下所示)。

     

    对于旧批次的 TPS63020、我没有看到这种情况。

    BR

    哈菲德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Hafedh、

    我使用 TPS63020EVM 进行了一些基准测试、但不幸的是、一切都很顺利、我看不到您的要求。

    如 下图所示。

    然后我回顾我们的对话、我在下面发现了一些问题。

    • 输入电压真的很低、恐怕在您的测试中会触发 UVLO。一旦器件开始切换、输入电压就会被拉低、这取决于直流源本身的要求。 同样的合规性、要求可能会有很大不同。
    • 输出电压超出规格、我们无法确保器件按预期工作

    此致

    TAO