我在 两个 PCB 上使用降压/升压 TPS63020DSJT、这两个 PCB 的制造时间间隔不同(这意味着降压/升压可能来自不同批次)。 虽然两个 PCB 的 BOM 和布局相同、但我注意到降压/升压的反应不同。
附件文件突出显示了在两个 PCB 中获得的行为。
输入/输出电容器以及相关的降压-升压组件已经过验证、并且没有显示差异!
更重要的是、如果我将降压-升压从 PCB 切换到另一个、我发现行为与其降压-升压 IC 相关(不能突出显示 PCB 或组件的影响)!
- PCB1中使用的 TPS63020DSJT 的行为:
输出电压、纹波更低
具有更高重复频率的更低电流浪涌峰值
与
- PCB2中使用的 TPS63020DSJT 的行为:
输出电压、纹波更高
具有较低重复频率的较高电流浪涌峰值
请帮我了解这种行为吗?
您以前是否遇到过此类问题?
我应该做什么调查来解决这个问题?
提前感谢您的支持。
此致。