This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553:不同的内部结构

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112727/tps2553-different-internal-structure

器件型号:TPS2553

大家好、

我们的客户遇到一些问题、需要您的帮助

不同来源的不同 X 射线的更多信息

菲律宾 的生产地缺少一行
请检查 PIC
我们无法找到在菲律宾制造的 X 射线在数据表文档中缺少一行的原因。
请帮帮我。
(QEM-inq-2206-00163
根据 Arthur 的说法、"请通过 E2E 告知请求或潜在问题。"
非常感谢

此致

James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James Man:

    我需要确认这一点、我稍后会回复您。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James Man:

    我已询问我们的产品工程师、他告诉我、您需要通过以下链接提交表格:

    https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp

    我们需要调查发生的情况及其原因、并建议您隔离可疑材料、直到 TI 遏制调查完成。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuno,

    客户之前在 QEM 中提交了申请、QEM 团队要求客户咨询 E2E,这是 ZHE 案例编号 CS1095483

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James Man:

    明白了、您能不能告诉我为什么要进行 X 射线检查? 您在使用我们的器件时遇到了一些问题? 问题是什么?

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的快速回复。

    我已将其传达给我的客户

    祝你度过美好的一天!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuno
    你好
    我们的工程师只是想检查不同 DC&COO 的内部结构是如何不同的、发现新的 DC 菲律宾原产地似乎少了一条线
    我们的工程师想知道原因
    谢谢你

    此致

    James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James Man:

    明白了、我听说 TPS2553D 中有一个 PCN、那么您能确认您是否使用的器件是 TPS2553D 吗? 对于 TPS2553、我们没有 PCN。

    此致、

    Kuno