This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:输出电流限制>6.35A

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882-Q1, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114730/tps552882-q1-output-current-limit-6-35a

器件型号:TPS552882-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS552882

大家好、

我想在以下条件下使用 TPS552882-Q1、但我发现数据表中的输出电流限制功能限制为6.35A。  

是否有办法通过使用较小的电阻器值或增加 ISP-ISN 阈值来进一步增大电流限制值?

VIN=14V (汽车电池)

VOUT=7V

Iout=7.5A 最大值

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    感谢您联系 E2E。

    对于 TPS552882、使用 ISP 和 ISN 之间的感应电阻器对输出电流限制进行编程。 如果使用7.5A 输出电流限制、则需要6.8mΩ(=50mV/7.35A)感应电阻器。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce - San、

    谢谢你。  

    是否有用于电流限制的最小电流感应电阻器值?

    ISP ISN 短路似乎会禁用电流限制、因此我想知道 ISP 和 ISN 之间是否存在最小电阻。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我们没有最小电流感应电阻器值。 电流限制值由50mV/Rsense 设置、因此较小的电阻会获得较高的电流限制。

    此致、

    布莱斯