This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2805:PSU

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2805, UCC2813-5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114275/ucc2805-psu

器件型号:UCC2805
主题中讨论的其他器件: UCC2813-5

您好!

你好。

客户想问您一些在当前正在开发的新设计框架内出现的问题。

新的 PSU 设计面向汽车应用、将基于具有多个输出绕组的反激式转换器(或任何其他具有成本效益的替代解决方案)、以产生5.6V (调节)和15V (需要隔离)总线电压。  

PSU 设计要求:

输入电压:8至26V  输入电压还应通过 ISO16750-2 2电平2 (电压骤降4.5V 持续15ms)  (特性 GND)

输出电压1:5.6V (1A)   (采用 GND1)

输出电压2:15V (2A)   (采用 GND2)

由于 UVLO 限制、看起来符合我们设计要求的 IC 是 UCC2805D。 我们唯一的缺点 是用作电压调节反馈的光耦合器。  

是否可以使用辅助绕组(或连接 GND 和 GND1并使用电阻分压器)进行电压检测并将其馈入 IC 的 FB 引脚、以消除光耦合器?

您是否使用了任何替代 IC 来满足这些设计要求?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是的、它可用于具有辅助绕组的初级侧控制。  

    该器件 UCC2813-5具有与 UCC2805相同的 UVLO 阈值、是一种替代方案。

    此致、

    Teng