This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:LED 的最小电流值是多少?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114401/tps92200-what-is-the-minimum-current-value-for-led

器件型号:TPS92200

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS92200用于他们的新产品。

它们的条件:VIN=14V、LED VF=3.2V、IF=100mA、串联 LED 数量=1。

他们有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问题1.  在这些条件下使用 TPS92200是否没问题?

问题2. Rsense 可设置的最小电流是多少? 10mA 没问题吗?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、您可以在此应用中使用 TPS92200。 不建议将电流设置为10mA、因为这意味着需要使用大电感器来降低电流纹波。

    余廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuyting、

    非常感谢您的回复。
    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。