This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62665:可实现稳定性的输出电容

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62660, TPS62665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111910/tps62665-output-capacitance-allowed-to-achieve-stability

器件型号:TPS62665
主题中讨论的其他器件:TPS62660

您好!  

数据表中提到、转换器经过优化、可与0.3uH - 1.3uH 电感器和4.7uF - 10uF 输出电容器配合工作。

想知道控制器是否有可实现稳定性的最大允许输出电容、或者是否需要使用该控制器的输出电容? 原因是电路板上的有效输出电容约为47uF。 控制器侧附近有一个4.7uF 和10uF 的电容器、而其余不同组合的电容器分散在负载侧。 在本例中、使用的电感器为1uH。 我知道可以通过查看抖动、振荡、瞬态响应等来在电路板上验证这一点、但如果我能够在设计阶段时有一个大致的想法来确定这是否会影响电流设计、那将是很好的。  

此外、TPS62665/TPS62660在 TI 的 PSpice for TI 中不提供 WEBENCH 和库。 因此、我无法通过仿真来确认我的设计是否正常。 是否可以将这些部件添加到上述任何仿真器中?

感谢您的高级支持。 谢谢。

此致、  
Kean Leng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kean、

    感谢您的提问。

    在器件的开发阶段未涵盖最大 Cout、因为主要目标是使用解决方案尺寸最小的转换器。 在评估 Cout > 10uF 时的控制环路稳定性时、最好进行波特图测量或瞬态负载测试、并观察输出电压行为。

    遗憾的是、由于该器件已经使用了12年、因此没有计划为此器件创建 Webench 或 PSpice 模型。 或者、我们鼓励客户改用价格更具竞争力的较新 IC。

    您是否可以考虑 TPS6280x 器件? 它在同一封装中具有1A 和600mA 输出电流版本。 Webench 和 PSpice 也可用于此器件。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、  

    感谢您的回答。  

    此致、  
    Kean Leng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、  

    由于这些器件是12年前的器件、TI 是否有计划在未来将其停产? 谢谢。

    此致、  
    Kean Leng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kean、

    到目前为止、由于仍有客户在使用该器件、因此没有立即停产该器件的计划。  对于面向未来的设计、您可能希望考虑我们的最新产品。 您的应用是否有任何特殊要求、例如开关频率范围等?

    此致、

    Excel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、  

    感谢您的解释和建议。  

    此致、  
    Kean Leng