This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:放电切断期间出现问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112517/bq76920-problem-during-discharge-cut-off

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件:TIDA-00449

您好!

我在放电切断过程中遇到问题。 当发生放电切断以及我们再次开始充电时,SYSCTRL2的值为0x41而不是0x43,表示只有一个 MOSFET 处于打开状态,另一个 MOSFET 处于关闭状态。 此外、 显示值为 ox08的状态/故障寄存器。请您建议此问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maneesh、

    如果触发器件欠压保护、则会禁用 DSG FET。 需要通过写入 SYS_STAT 寄存器中的相应位来清除故障条件。

    请参阅数据表中的说明:

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     根据   TIDA-00449的详细信息,我们设计了一个5系列,运行良好。 但是、如果我们将其更改为4个串联、并缩短了第4个串联路径。  我们是否可以使用  相同的5s 系列固件或 对4S 系列固件进行任何修改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在减少电池数量时、请务必遵循电池连接数据表的表9-2。 只要您减少电池节数、固件就应该兼容。

    Matt