请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79614-Q1
您好!
我在学生制造的电动赛车中使用 BQ79614-Q1芯片。 在我们接通逆变器以驱动电机之前、一切都正常、因为这会在菊花链通信中引入大量噪声、并且与堆叠器件的通信完全消失、直到我们关闭逆变器才会恢复。
我们使用12个堆栈器件、每个堆栈器件由12节串联电池供电、1个 BQ79614芯片作为基础器件、由隔离式600V -> 24V 直流/直流电源供电。我们将基础器件的 UART 直接连接到 MCU (因此、两者之间没有数字隔离器、因为 MCU 也由24V 电源供电)。
菊花链通信通过隔离电容器和2个 CMC (100uH 和470uH)进行隔离。 在设计时、我严格遵循数据表、以防止我们现在遇到的问题。
我们还购买了开发板、当我们连接该板而不是我们自己的 PCB 时、仍然存在问题。 在 comm_p 和 comm_n 之间测量时、我们还可以清楚地看到通信线路上频率为16kHz (驱动器的开关频率)的电压尖峰
如果您可能知道如何解决此问题、或者您需要更多信息、请联系我们。
在图片中、您可以看到菊花链通信原理图(由于我们使用环形架构、因此未放置端接电阻器)