This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:使能功能,MODE,UVLO 设置逻辑

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113645/tps65265-enable-function-mode-uvlo-setting-logic

器件型号:TPS65265

您好的团队:

 我的客户使用 TPS65265器件并反馈 BUCK1/2/3没有输出。  SCH 以及 PVIN 和 EN 的波形如下所示。

 在我检查规格时、客户尝试悬空 MODE 引脚、它工作正常。  

 但我仍然 不清楚 Mode、UVLO 和 Enable 之间的逻辑。

 查询:

 我计算的 Vstart 和 Vstop 基于100K 和22K、Vstart 为6.09V、Vstop 为5.61V。 如波形所示,PVIN 未达到6V,但使能引脚已达到1.2V。  因此我认为、当 PVIN 不稳定、但 EN 为高电平时、没有输出是合理的。

->如果在模式连接到 GND 时使用此 UVLO 功能,则此 UVLO 设置和启用/自动加电序列逻辑如何工作? PVIN 似乎比 EN 具有更大的延迟。

->在浮动模式引脚时,如果 有任何限制阻止计时,降压1/2/3输出将正常工作? 或者它将忽略 UVLO?的设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题2:10V 输入电压100K 和22K 以设置 UVLO、因此 EN 引脚为1.8V。这是否意味着我可以找到支持1.8V 的外部电源、UVLO 设置将保持正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的联系。 我将检查此问题、并很快返回给您。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    首先要澄清。 如果我理解正确、您是否意味着如果 Mode 引脚连接到 GND、则 Buck1、2和3将不会有输出? 如果 Mode 引脚悬空且其他设置保持不变、则该器件可以正常工作、所有输出是否正常?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,卢  

     是的,您回答正确。 以 SCH 为基础、我也会这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen!

    卢西亚将在下星期一答复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    当 MODE 引脚连接至高电平或接地时。 该序列由 EN1和 EN2状态的不同组合决定。 EN3用于启动和停止转换器。 当 MODE 引脚接地时、请尝试首先使用外部电源将 EN1和 EN2拉至高电平、然后启动 EN3并停止 EN3以检查电源序列是否正常。

    BRS

    卢西亚