This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:电源

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114540/ucc2818a-q1-supply-from-mains

器件型号:UCC2818A-Q1

您好!

我制作了一个具有 UCC2818A-Q1、输出电压385V、1kW 的升压整流器。

实际上、IC 由外部提供12V 电压、但我希望通过电源提供、如数据表图1 (第11页)所示。

我尝试在升压电感器上制作一些辅助绕组、但结果不好。

升压电感:铁芯、电感约700uH、167匝、辅助绕组6匝->当 PFC 未加载时、我获得约15V 电压、当加载时、我获得约65V 电压。

我尝试了许多匝数比、但负载和空载情况之间的差异始终很大。

此致、

Marco