This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C9:用于节省电源故障情况的后箱功能?

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C9, TPS53688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114635/tps536c9-backbox-function-to-save-power-failure-conditions

器件型号:TPS536C9
主题中讨论的其他器件: TPS53688

大家好、

我的客户询问 TPS53688和 TPS536C9是否能够在黑盒数据记录电源故障情况下工作? 如果是、您能否给我指出说明此信息存储位置以及如何解码的文档? 如果需要任何其他信息、请告诉我!

最棒的

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    TPS688不存储电源故障信息。 而 TPS536C9是这样。

    TPS536C9存储此信息的寄存器为 F2h。 请访问 vr@list.ti.com 、了解有关此功能的更多详细信息。